テクニカルライブラリー | Trelleborg Sealing Solutions

テクニカルライブラリー

シールとシール技術に関する資料

トレルボルグ シーリング ソリューションズのテクニカルライブラリーでは、シール製品とシール技術に特化した様々なトピックをカバーした下記の情報をご覧いただけます。

・業界誌掲載の技術記事

・ウェビナー

・技術資料(ホワイトペーパー)

注:弊社のウェビナーと技術資料(ホワイトペーパー)を閲覧するにはWeb会員の登録が必要となります。

テックトーク

本動画は、当社技術専門員によるシール業界の最新イノベーションやノウハウに関する詳細のご紹介となっております。


電動ドライブユニット用回転シール

当社HiSpin® シールによりe-アクスルがどのように性能を向上できるかをご覧いただけます

Rubore® (ルボレ) キャップシール- 穴(エンジンブロック等の穴)の封止方法について

経済的な複合シーリングキャップ:Rubore® (ルボレ)キャップシールの詳細をご覧いただけます

Simulation of Stick Slip Effects

Explore the stick-slip effect, its prediction and how to prevent it

Slydring® Sealing System Performance

Maximum performance with Slydring® Sealing System performance

Predictive Maintenance

How IoT and its applications leverage smart products, services and manufacturing

Megatrends in the Sealing Industry

See how technology, digitalization and energy efficiency shape sealing solutions

E is Everywhere

Explore e-Mobility as technological & market related business driver for different segments

Service Plus

Simplify your workflow with a ‘total solution’ program from engineering to manufacturing

Plastic News

+++Performance, media resistance, low friction, reliability and lifetime extension+++

Rubber to Plastics

How compact designs and seal configurations facilitate assembly and handling

LSR Multicomponent Parts

Explore the joint manufacturing steps from prototyping to mass production

ウェビナー

当社のウェビナーでは、シール技術、お客様のニーズに合わせた特殊設計品、そして各種用途に関しての情報をご覧いただけます。
当社の各業界の専門担当による該当トピックに関し、実務で有用な情報を掲載しています。

カセットシールに関するウェビナーと発表テキスト

本ウェビナーでは、過酷な環境に対応するために開発された弊社独自のカセットシールに関する説明となっています。
 
カセットシール CSL 1500は、最適化されたシール設計により耐ダスト性と固定シール性を向上しています。 さらに革新的なシールリップ技術によってフリクションと摩耗を低減し、シールを長寿命化させています。
ルブリケーションマネジメント ウェビナー

今回のウェビナーでは、ルブリケーションマネジメントの技術が油圧シールシステムの性能を如何に最適化できるかをご覧いただけます。

当社油圧シールシステムの専門家であるDr. Mandy Wilkeのウェビナーをご覧いただき、ルブリケーションマネジメントが如何に摩擦や摩耗を低減させ、且つ機器の寿命を延ばすことができるかをご覧ください。
ルブリケーションマネジメント ウェビナー

今回のウェビナーでは、ルブリケーションマネジメントの技術が油圧シールシステムの性能を如何に最適化できるかをご覧いただけます。

当社油圧シールシステムの専門家であるDr. Mandy Wilkeのウェビナーをご覧いただき、ルブリケーションマネジメントが如何に摩擦や摩耗を低減させ、且つ機器の寿命を延ばすことができるかをご覧ください。

技術資料(ホワイトペーパー)

革新的なシール技術開発に関する詳細なレポートをご覧いただけます。
トレルボルグ シーリング ソリューションズの専門スタッフが、シール技術と特殊設計品に関連した新技術開発の詳細な説明を行っています。

ルブリケーションマネジメントの紹介

(言語:英語)

本ホワイトペーパーは、シール技術を通しルブリケーションマネジメントの概要を説明している資料となっています。トレルボルグ シーリング ソリューションズ内で長年に渡り培ってきた経験とトライボロジ分野を起点に幅広い業界からの専門的な情報を紹介しています。シールとルブリケーションに関する歴史と最新のソリューションやアプローチまで幅広い知識と基礎知識を取り上げていますので、ルブリケーションマネジメントテクノロジーがどのように油圧シールシステムを最適化しているかをご理解いただけます。
LSR Technology Accelerating Advanced Driver Assistance Systems
 
(言語: 英語)

液状シリコーンゴム(LSR)射出成形技術は、高度運転支援システム(ADAS)で使用される製品に適しています。 このホワイトペーパーでは、シール、ダンピング(防振)、保護を目的とした主要材料を比較し、LSR技術が提供できる利点だけでなく、製品コンセプトの立案から設計・製作、量産までのプロセスでLSR技術の果たす役割に焦点を当てています。
Fighting Hospital Acquired Infection 

(英語) 

  • スプレーやディッピングにより抗生API(Active Pharmaceutical Ingredient)コーティングをシリコーンカテーテルに施す
  • 抗生APIをシリコーン原料に添加する
  •  架橋シリコーンに抗生APIを含浸させる
本ホワイトペーパーでは、これら3つの技術の概要を説明し、カテーテルに関連する感染症を防止するためAPIとシリコーンチューブを組み合わせた含浸方法の効果をテスト結果により示し紹介しています。
Testing of HFC Fluids on Common Seal Materials in High Temperature Applications

オイルガスの掘削がより深くなると、より高圧/高温(HPHT)環境への対応が必要となります。これは、同時に火災のリスクも高まっていることを意味します。その結果、シール材にとって大変厳しい難燃性の水系作動油が使用されることとなります。本資料では、高圧/高温(HPHT)環境における、シール材とテストに関する知見を紹介しています。
Stick-Slip Solution - The importance of damper integration in dynamic sealing

本技術資料では、スティックスリップ問題に焦点を当て、この問題に対しダンパーがどのように対処または最小化しているのかを説明しています。注意すべき点は、スティックスリップの根本的な発生原因に関し、学術的なコンセンサスが殆どないという事実です。 よって本技術資料では実務的な観点から、設計技術者が異音や振動を低減するために、どのようにダンパーを使用できるかを説明しています。この技術資料を通し摩擦力に関して学び直すことが可能です。

Supporting the Advancement of Drug-Eluting Devices
(英語)

医薬品と医療機器を組み合わせたコンビネーション・プロダクトは様々な材料やプロセスで製造されています。シリコーンは特にインプランタブル(埋め込み型)製品向けコンビネーション・プロダクトにおいて最も実績のある材料の1つであり、本ホワイトペーパーのトピックにもなっております。

業界誌掲載の技術記事

3 Areas of Innovation for Combination Medical Products

By Andrew Gaillard, Global Director and Jonathan Russell, Engineering Manager, Trelleborg Sealing Solutions Healthcare & Medical, published in "Medical Design Briefs" September 2019

Trelleborg is a full-service supplier of finished medical devices involving silicone-API processing, assembly of sensor and insertion device, ready-to-use package and sterilization.

Trelleborg Seals help keep food and beverage industry clean

By David Kaley, published in "Rubber & Plastics News", September 2019

One of the most important aspects for the food and beverage industry is sterility. Preventing cross-contamination on the plant floor is crucial. Any company creating pieces of equipment needs to adhere to the industry's strict regulations.

 

When Electric Vehicles Take Over

By Jeff Kerns, published in "Machine Design Magazine" August 2019

Are supply chains, materials, and drivability of EVs helping or hurting?

New Seals Reduce Friction for Electric Vehicle Adoption

By Harlan Hart, Technical Manager, e-Mobility for Trelleborg Sealing Solutions, published in "Machine Design Magazine" August 2019

Increasing electric vehicles driving range is more than just a matter of batteries and motors.

Fight friction and reduce costs with lubrication management

By Beth Figliulo and Michael Cook, Trelleborg Sealing Solutions Americas, August 2019

Reduction in compression set behavior with new hydraulic sealing systems reduces friction and creates a better environment for seals.

Smart catheter system: A new bladder control management solution

By Michelle Jacobson, published in Today's Medical Developments Magazine, July 2019

With component sourcing and supply chain management support from Trelleborg, Spinal Singularity developed the Connected Catheter to offer improved quality for users.

Trelleborg's tensioner cylinder seals exceed 20-year lifecycle rating

By Mary Gannon, June 2019

Seals used in offshore rig tensioner cylinders must meet the same rigorous lifecycles as the cylinders themselves. Because offshore environments are harsh and installation and maintenance can be difficult, tensioner cylinders must have a 20-year life. That was why, more than 20 years ago, Trelleborg Sealing Solutions conducted research, determining that its seals could last this necessary lifecycle.

rubber-plastics-2k

Trelleborg's 2K technology enhances options for medical device  manufacturers

By Ursula Nollenberger, published in "Rubber & Plastics News", May 2019

When it comes to the safety and efficiency of medical devices, lives could literally be on the line.

Whether it's a wearable pump for insulin or implantable delivery devices, proper dose regulation and biocompatibility are crucial.

 

Rubber Plastics XploR
Trelleborg introduces XploR S-Seal

By Eric Bucci, published in "Rubber & Plastics News", May 2019

Trelleborg Sealing Solutions recently launched XploR S-Seal and XploR FSSeal, extrusion-resistant elastomers the company developed for demanding high temperature and high-pressure sealing environments in the oil and gas industry.

Understanding Key Processes for Mixing API's with Silicone

published in "ECN", April 2019

With its stability and biocompatible properties, silicone is leading the way to a new generation of drug delivery products and enhanced medical devices that will profoundly improve patient care.

The Power of Combination Medical Products

By Mark Gordon and Andrew Gaillard; published in "MDT-Medical Design Technology", March 2019

As the medical device and pharmaceutical worlds continue to converge, extraordinary product designs are becoming reality

Beyond Ra

By Michael Cook and Kelly Volpenhein; Published in "Fluidpower Journal", February 2019

Why Surface Finish Matters in Seal Performance

Advancements in Double-Acting Rotary Seals Prove More Effective

By Beth Figliulo, Fluid power segment manager, published in "Electronic Component News", Dec. 2018

How specialized Rotary Seals are alleviating fluid power pressure build-up for high-speed, high-pressure applications

Matching Seals to Dynamic Sealing Applications

By Beth Figliulo, published in "Hydraulics & Pneumatics", Dec. 2018

Understanding a seal's function isn't difficult - it keeps fluids in and contaminants out. Understanding how to get this done most effectively in a specific situation is an entirely different matter.

How you can keep Bacteria from colonizing Silicone

Published in "MDO", Nov. 2018

Three production techniques can reduce the colonization of bacteria on devices made of silicone for placement inside the body. Tests have shown that the newest method shows promise.
Chemical Compatibility: Maching Fluids with Seal Components

Published on "ChemInfo", May 2018

The chemical compatibility of a seal with the fluids in a system is critical to obtaining a reliable, long-lasting seal. Here are some considerations for choosing the right material for a given chemical sealing application.
Reduce Vibration and Avoid Stiction in Seals
By Holger Jordan, fluid power segment
manager, Trelleborg Sealing Solutions 

Stick-slip is not always a big issue, but sometimes it can significantly
degrade performance. Potentially, it can cause damage, such as cracks in
steel work and strength loss, and even health problems for operators.

We look at solutions to combat
stick-slip to lower vibration as well as to create damping solutions.
How water glycol fluids affect common seal materials - Comprehensive testing revealed temperature-related issues.

オイルガス産業が発展するにつれて、より過酷な環境で機能を果たすことがシール材には求められています。 本記事では、一般的なシール材が水系作動油や高圧/高温(HPHT)環境に晒された場合の影響について説明してい
Getting the sealing system team right
published in "Hydraulics & Pneumatics"

Effective 昨今の油圧用途では要求が高くなっています。効果的にシールをするためにはシールと作動油がともに重要な役割を果たします。 Holger Jordan (弊社、ヨーロッパ フルードパワーセグメントマネージャー)が、”ルブリケーション マネジメント” がこの課題をどのように実現しているかを説明しています。
Simple O-ring rises to new levels

By Ursula Nollenberger and Jarno Burkhardt published in "TODAY'S MEDICAL DEVELOPMENTS"


O-リングは、その基本的な形状と幅広い用途から、設計技術者にとって最も一般的なシールとなっています。 本記事ではLSR(液状シリコーンゴム)製O-リングが、ヘルスケアやメディカル分野でどのように使用されているかを説明しています。
Biolubricants & Seals: Users and their providers need to pay attention to fluid compatibilities
By Joe Savina, published in "Processing Solutions"

企業が持続可能な方法で事業を模索する際、バイオオイルの使用機会は増えていきます。

本記事では、バイオオイルが機器やコンポーネントそしてシール材料に与える影響を解説しています。
Microneedle Patches: Design for Superior Drug Delivery

By Luis Tissone, published in Medical Design Technology

経皮 / 皮下ドラッグデリバリーシステムには、従来の方法に比べいくつもの利点があります。 本記事では、LSR(液状シリコーン)が、この特殊な目的のために、どのようにマイクロニードル パッチの形状に設計しているかを説明しています。
Trelleborg Sealing Solutions helps develop revolutionary subsea product

When faced with the challenge of helping to create a product to boost safety and efficiency for offshore engagement, Trelleborg went above and beyond in developing a complete sealing solution to help its partner "revolutionise" the oil industry.

Materials for Maximum Wear Ring Performance

Published in "Flow Control", May 2018

Read how Wear Rings can extend the life of a hydraulic system
How to make kink-resistant tubing work in smaller medical devices

Published in "Medical Design" 
 
Today's  
implantable medical devices require bio-friendly 
silicone that keeps fluids flowing even when space is tight.
.
Smart Engineering Solutions for Smart Appliances with LSR Processing

By Ursula Nollenberger, published in "appliance DESIGN"

家電産業分野には、革新的な技術が着実に登場してきます。 それらは、イノベーティブで、時間の短縮や利用者が快適に生活できるようになるスマートな特長ををもつ家電製品となります。本記事では、家電産業で特殊設計のLSR部品が果たす役割について解説しています。
LSR Processing Technology: Shaking up leading industries

Published in "DesignSolutions"
 
LSR(液状シリコーンゴム)の技術的な可能性はとどまることがなく、様々な分野で使用可能な技術となっています。 本記事では、LSRとLSRを使用した2部品同時射出成型技術が、革新的なソリューションを実現するために幅広い産業分野で使用可能であることを説明しています。